21.03.2022 09:08 | |
Beigetreten: 01.10.2015 Letzter Bes: 09.09.2024 Beiträge: 22 Bewertung: (5) |
Hallo yazan, hierbei handelt es sich nicht um ein Problem, sondern um eine neue Security-Funktion in TIA V17. Da eine Einführung in Zertifikate ein bisschen auswendig wäre, versuche ich es einfach zusammenzufassen. Erklärung der TIA Meldung: Zertifikate werden genutzt, um die Identität der Kommunikationsteilnehmer, als auch eine verschlüsselte Verbindung zu initialisieren. TIA nutzt hier TLS (Transport Layer Security). In deinem Fall wird grade Schritt 2 durchgeführt (Server authentifiziert sich gegenüber Client). 2. Die IP-Adresse stimmt nicht mit den Adressen des zugehörigen Zertifikats überein MfG |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.03.2022 07:47 | |
Beigetreten: 10.08.2021 Letzter Bes: 30.07.2023 Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo DobeHe, Vielen Dank für dein Antwort, wenn ich dein Antwort nicht gelesen habe, Ich wollte den Computer neu formatieren und das System erneut installieren. Aber ich habe noch frage! ich weiß nicht, ob das auch neue PLCSIM V17 oder was schief gelaufen bei meinem Rechner. muss ich auch mein CPU in PLCSIM? (Bild) MfG Yazan
|
22.03.2022 09:26 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 3106 Bewertung: (485)
|
Hallo yazan.i19, Deine Frage ist leider etwas missverständlich. Ich vermute, Du vermisst in Deinem S7-PLCSIM V17 die Gerätekonfigurationsansicht. Es zählt zu den Neuerungen aus S7-PLCSIM V17, dass die Gerätekonfigurationsansicht nicht mehr vorhanden ist. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf