05.10.2009 17:18 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Helmut, erstmal Danke für deine Antwort. Im Anhang ist ein Schaltplan wie ich es mir eigentlich mal vorgestellt habe. Pro KSQ http://www.leds.de/p361/Zubehoer/Strom_und_Spannung/Konstantstromquelle.html hängen 6 HighpowerLeds dran. Ich wollte über einen 1V bis 10V Ausgang diesen Dimmer http://www.leds.de/p712/Zubehoer/Strom_und_Spannung/Hochleistungs_Dimmer_fuer_LEDs_und_LED_Module_10A_10-24V.html ansteuern und dann bei den KSQs auf die ShutDownPins. Beim Support wurde mir aber gesagt das dieser Dimmer für HighpowerLEDleisten wäre und nicht gedacht ist um KSQs anzusteuern. Daraufhin wollte ich es eben direkt mit PWM versuchen bei diesen http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/BUCK-Konstantstromquelle--700mA,-30V--LT-1552_118_119.html aber geht ja wohl nun auch nicht. Jetzt muß ich mich erstmal sammeln, da ich so nicht weiterkomme. Welche Alternativen gäbe es denn noch? Edit: Gibt es ein Erweiterungsmodul für die Siemens Logo das an digitalen Ausgängen TTL (0..5V) Signale zur Verfügung stellen kann? Grüße und Danke Thomas |
Zuletzt bearbeitet von: Thomas73 am: 05.10.2009 18:18 |
|
05.10.2009 19:14 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
+ Jepp, es gibt ne Erweiterung das AM2 AQ Modul ..läuft mit 24V https://www.automation.siemens.com/logo/html_00/products/01LOGO/03Extensions/03LOGO_AM.html?HTTPS=REDIR CU Gerd |
06.10.2009 14:24 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (2) |
Hallo Thomas, du das passt doch ..der von dir oben aufgeführte Dimmer wird doch auch über einen Eingang 0-10V geregelt |
06.10.2009 18:34 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hi Micha, Danke für deine genaue Erklärung. Grüße Thomas |
06.10.2009 21:04 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Wie ich das sehe, ist es doch möglich. Ihr bracht eine Konstantspannungsquelle einen PWM Dimmer ...wie diesen http://www.led-treiber.de/html/leds_grundlagen.html#PWM-Dimmer und fährt diesen über das 0-10V Signal an |
07.10.2009 10:17 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Gerd Danke, laut Micha wäre das eine Alternative. @Gerdi ja dachte ich auch, dass das funzt. Jedoch hat der Telefonsupport von leds.de diese Hoffnung genommen. Dieser Dimmer ist nicht zum ansteuern von KSQs gedacht. Grüße Thomas PS: Wäre der was: http://www.elv.de/High-Power-LED-Dimmer-DHPL-1,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_13698/flv_/bereich_/marke_ |
Zuletzt bearbeitet von: Thomas73 am: 07.10.2009 10:21 |
|
07.10.2009 11:34 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (2) |
guckst du hier http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=35&t=5852 |
19.10.2009 16:06 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo, so weiter gehts, aber nicht ohne Eure Hilfe! Mittlerweile habe ich meine Logo um das Analogmodul AM2 AQ erweitert. Ich habe mich auch schon damit befasst, wie die Steuerung in etwa aussehen muß, steig aber bei der Programmierung nicht ganz durch. Weiß nur das ich über Rampe programmieren muß. Die Schaltung sollte in etwa so aussehen: Einschalten des Netztteils über Wochenzeitschaltuhr tgl. von 0800hrs bis 2200hrs. Um 0800hrs soll innerhalb von 90min hochgedimmt werden und Abends ab 2030hrs wieder in 90min runter. Um das Licht, für Arbeiten bzw. Notfälle, anzuschalten möchte ich das Licht noch per Taster anmachen. Kann mir jemand weiterhelfen? Grüße und Danke Thomas PS: Zum Öffnen der zip Datei einfach umbennen in lsc DateianhangLED.zip (183 Downloads) |
19.10.2009 20:47 | |
Beiträge: 152 Bewertung: (8) |
Hier mal ein kleiner Gedanken Anstoß. Bei meiner Schaltung dauerts halt zum hoch und runter dimmen nur 83min aber da hast selber auch noch ein wenig was zu tüfteln. Ach und die Ausschaltzeit der Uhr musst auch noch früher machen. PS: Zum Öffnen der zip Datei einfach entzippen LG Philipp DateianhangLED.zip (248 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: philipp83 am: 19.10.2009 20:50 |
|
19.10.2009 22:45 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hi Philipp, danke für den Gedankenanstoß. Sehe schon das wird noch ein hartes Stück Arbeit. Gruß und Danke Thomas |
Folgen Sie uns auf