12.07.2021 20:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 33498 Bewertung:
|
Hier mal ein Vorschlag. Wenn du keinen Ausgang zum generellen Freischalten der Beleuchtung brauchst, kannst du Q1 durch eine offene Klemme ersetzen. DateianhangDimmen_mit_einem_Taster_(0BA8.Standard).zip (117 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
12.07.2021 20:26 | |
Beigetreten: 16.10.2020 Letzter Bes: 18.01.2024 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Super, mit dem kann ich arbeiten, wie mach ich das dann wenn ich die Lampe ausschalten will?? |
12.07.2021 21:14 | |
Beigetreten: 16.10.2020 Letzter Bes: 18.01.2024 Beiträge: 18 Bewertung:
|
das heisst? |
12.07.2021 21:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 33498 Bewertung:
|
Das bedeutet, dass nicht direkt mit LSC V8.3 konvertiert werden kann. |
Folgen Sie uns auf