04.03.2020 14:41 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Ich würde gerne bei der ( 0-10V Version) noch das Display der Logo rot leuchten lassen wenn die VL Temperatur über 45°C steigt und das Display soll gelb Leuchten wenn die RL Temperatur unter 20°C.. ansonsten soll die Hintergrundbeleuchtung weiss sein. Priorität sollte die VL haben.. ( Sinnhaftigkeit nur für Testzwecke ) muss man dies mit einem Analogkomerator oder einem analogen Schwellwertschalter lösen? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: spf9463 am: 03/04/2020 14:43:57Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/04/2020 15:08:21Neue Überschrift nach Splitten |
|
04.03.2020 14:49 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Ich probier es gerade mal selbst.. ich komme sonst gerne auf dich zurück |
04.03.2020 15:29 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Ich glaube ich benötige trotzdem ein Beispiel xD
DateianhangPT500 RLVL 0-10V mit Beleuchtung.zip (35 Downloads) |
04.03.2020 15:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.12.2023 Beiträge: 31574 Bewertung:
|
Deine Schaltung funktioniert bis auf die Tatsache, dass du den Meldetext nicht freigegeben hast. Dazu musst entweder den EN-Eingang des Meldetexts mit einem High-Block verbinden oder ihn invertieren, so wie ich es gemacht habe. Ich würde an deiner Stelle aber den Eingang der Schwellwertschalter mit dem Ausgang des jeweiligen Analogverstärkers verbinden, dann benötigst du die Analogmerker nicht. Dazu musst du dann aber die Einstellungen des Verstärkers in den Schwellschaltern auf Default belassen. DateianhangPT500 RLVL 0-10V mit Beleuchtung.zip (54 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
04.03.2020 16:04 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Hat funktioniert vielen Dank dafür.. aber wie hast du das mit der Priorisierung gemacht oder wird diese hierfür nicht benötigt ? |
04.03.2020 16:19 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
achso alles klar, ich dachte man müsse im Baustein vom Meldetext die Prioritäten zuordenen.. |
Folgen Sie uns auf