25.10.2015 18:46 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo! Schau dir mal das Programm im Anhang an! Es entspricht noch nicht 100% deiner Aufgabenstellung, aber die Richtung sollte schon stimmen!? Über I4 kommt der Startbefehl für die Pumpen. Bei jedem wechsel von 0 nach 1 am Eingang erfolgt ein Wechsel der aktiven Pumpe. Soll die Pumpe nur laufen, wenn I4 auch aktiv ist, so sind weitere Verknüpfungen nötig und möglich! Ist die gerade aktive Pumpe defekt (Hilfskontakt am Schutzschalter) springt autom. die andere Pumpe ein und eine Meldung wird ausgegeben. DateianhangPumpenwechsel bei def Pumpe7-1.zip (113 Downloads) |
26.10.2015 18:36 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo! Im Anhang mal eine Grundversion! Ich habe dazu ein neues Konzept aufgestellt, da mir das Umprogrammieren zu umständlich schien! Auf der Basis läßt sich jetzt alles aufbauen. Für jede Pumpe gibt es H-0-A. Jede Pumpe wird durch einen Motorschutzschalter überwacht. Das auslösen eines Schalters führt sofort zum Pumpenwechsel. Sind beide Pumpen auf autom. so erfolgt bei jedem Start durch den unteren Druckschalter ein Pumpenwechsel. Sobald der Hochwasserschalter zuschaltet, werden beide Pumpen aktiviert. Somit sind im Programm ersteinmal alle Scahlter und Pumpenausgänge vorhanden. Somit stehen dir alle Signale zur Verfügung, um Meldetexte usw. zu aktivieren. Es könnte sinnvoll sein den unteren Druckschalter mit einer Ei.-/Ausschaltverzögerung und den oberen mit einer Ausschaltverzögerung zu versehen. Damit verhintert man ein ständiges Schalten der Pumpen! DateianhangZisterne Pumpenwechsel.zip (78 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 26.10.2015 18:37:49Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 26.10.2015 18:59:03 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.10.2015 06:56 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo! So sollte es jetzt funzen! Falls eine Pumpe nicht auf Autom. steht, wird sie beim Wechsel nicht berücksichtigt! DateianhangZisterne Pumpenwechsel.zip (86 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.10.2015 20:24 | |
Beigetreten: 25.08.2013 Letzter Bes: 19.01.2023 Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Hallo. Also die Schaltung ist wirklich Perfekt. Ich habe sie allerdings noch um eine Funktion erweitert. Sollte der Druckschalter vom normalen Einschaltpunkt defekt sein soll der Hochwasser Schalter die Funktion hilfsweise übernehmen. Bei dieser Situation mit beiden Pumpen aber in dem Fall soll die Anlage einen Alarm ausgeben. Dies muss ich aber noch implementieren, auch die Alarme bei Ausfall einer Pumpe. Also nochmal vielen Dank für diese Schaltung, ich hoffe ich habe die Erweiterung halbwegs elegant gelöst :-) Grüße Janek DateianhangHebewerk Pumpenwechsel mit Sensor Ausfall.rar (101 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Janek09 am: 27.10.2015 20:25:28 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf