Industry Online Support
Technical Forum
25.03.2010 08:59 | |
Beiträge: 65 Bewertung:
|
Hi, wo kann ich denn das SP1 von PCS7 V7.1 downloaden? Mit der Suche "PCS7 V7.1 SP1" finde ich nichts. Dennis |
25.03.2010 10:41 | |
Beigetreten: 15.11.2009 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 380 Bewertung:
|
Hallo Denis, Downloaden PCS7 V7.1SP1geht leider nicht, weil es eine Komplettinstallation ist. Im Beitrag wird beschrieben wie man an die Software kommt Bestell- und Lieferlogistik für SIMATIC PCS 7 Software ab V7.1 + SP1Vom 12.01.2010 Grüsse |
25.03.2010 11:05 | |
Beiträge: 65 Bewertung:
|
Na, so ein Mist! Ich dachte, ich kann meine Rechner heute noch hochrüsten... Auf jeden Fall danke für die Info. Dennis |
Folgen Sie uns auf