21.01.2021 12:24 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 20.09.2022 Beiträge: 1278 Bewertung:
|
Hi, nein mit dem Motor hat das nichts zu tun, der hat mit der Kommunikation nichts zu tun. Schau mal bitte, ob die OB Zuordnung an deinem Telegramm 105 der GSD stimmt - das sollte dem OB Servo zugeordnet sein, den es ja automatisch gibt, wenn man ein TO anlegt. Und schau auch, dass der OB Servo selbst auch taktsynchron zum Bus aufgerufen wird (Einstellungen vom OB Servo -> Cycle time) Siehe Screenshots im PDF. Ich konnte grad in meinem Projekt ganz einfach eine GSD an das TO taktsynchron anbinden. Das muss gehen. DateianhangEinstellung.pdf (175 Downloads) |
Best regards, |
|
Folgen Sie uns auf