Industry Online Support
Technical Forum
01.07.2010 10:04 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
OK. Das Thema 4-20mA ausgeben wurde ja noch nicht oft behandelt. -Du brauchst ein Analog Ausgangsmodul AM2 AQ (und zwar das neue mit der Nr. 6ED1055-1MM00-0BA1) - eine LOGO! mit DC-Spannungsversorgung (wegen der Impulseingänge) Ausgabe 4-20mA erst ab 0BA6 möglich , für 0-20mA ginge auch ein 0BA5. - dann solltest Du wissen wenn Du Impulse zählst, wie Du die auf 4-20mA bringst. siehe dazu: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/34969709 Das Eine ist nämlich die Anzeige (da sollte 4-20 stehen), das Andere ist die physikalische Ausgabe (da muss es ein Wert 0-1000 sein). D.h. es ist u.U. ein Umrechnen erforderlich. Ich habe mal das Beispiel von Betel aufgegriffen und versucht, das zu zeigen. DateianhangDemo_Drehzahlmessung_Ausgabe_4-20mA.zip (512 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.07.2010 22:54 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
dan bringt mir das Modul 24L 6ED1-053-1CA00-0BA0 wol nichts? oder ? |
02.07.2010 09:23 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Nein, damit wirst du kein Erfolg haben. 4..20mA kann erst ab der 0BA6 ausgegeben werden, und dann auch nur mit dem neuen analogen Ausgangsmodul AM2 AQ. |
Folgen Sie uns auf