24.01.2014 18:21 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo 190B, Drehzahlzuschaltung relativ einfach aufgebaut ,wie gesagt komme mit der Anzeige bzw.umrechnung der imp/s in U/min nicht klar siehe im sP Auszug arith.Block ich dachte der kann die Imp mal 60 multiplizien so da sich u/min angezeigt bekomme,sicherlich mache ich was falsch... ![]() Gruss Kuddel
DateianhangDrehzahlzuschaltung 1500 Auszug.zip (97 Downloads) |
24.01.2014 18:53 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hallo Kuddel783, das Problem liegt genau dort, wo ich es vermutet habe. Du benutzt einen Schwellwertschalter. Diese läßt sich leider nicht auf eine arithmetische Anweisung verweisen, da Du eine 0BA6 hast. Dies ist erst ab 0BA7 möglich. Ich mach Dir mal ein Programmbeispiel für die 0BA7 fertig, damit Du den Unterschied erkennst. DateianhangDrehzahlzuschaltung 1500 mit 0BA7 (1).pdf (102 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 24.01.2014 19:09PDF angefügt. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf