21.06.2022 00:24 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
nein - dein Verstärker hat nur einen Analog Eingang ( 0-5-10V muss so eingestellt werden) an welchen der AQ1 angeschlossen wird. Obige Spannungen kommen richtig an dem AQ1 heraus. Edit: ... der Analog-MUX B003 macht mit der Arithm.Einheit entweder eine Multiplikation mit 1...Vor, oder mit -1... Rück, oder mit Null dh es wird von der Drehzahl nichts addiert .. somit bleibt 500. Probiere das mit der Simulation aus:
Dein nächster Job wäre nun die Anschaltung der W-Klemme mit Diode + eventuell Vorwiderstand an I3 ... an der Anzeige solltest du dann eine Drehzahl sehen:
Edit: noch Enable Out ergänzt, Beschriftung ergänzt DateianhangLogo-Radlader-2022-06-17-v4.zip (246 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 06/21/2022 00:41:40Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 06/21/2022 01:03:31Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 06/21/2022 07:41:56 |
|
Folgen Sie uns auf