10.05.2021 16:42 | |
Beigetreten: 01.09.2020 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Ich überlege mir gerade, drei Schrittmotoren über eine LOGO! zu steuern. Ich kann mir leider gerade kein funktionierendes Konzept vorstellen. Wie ist deine Erfahrung mit dem TB6560? 1) So wie ich verstanden habe, erzeugt dieser Treiber die benötigte Schrittfrequenz selber. Oder liege ich da falsch? 2) Über welche Schnittstelle kommuniziert der Treiber mit der LOGO! ? 3) Welche Module braucht die LOGO! für den Treiber? Ich möchte gerne 3 Schrittmotoren antreiben, also würde ich drei von diesen Treibern brauchen. Danke in voraus! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/11/2021 09:15:18Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf