Industry Online Support
Technical Forum
15.10.2007 14:53 | |
Beiträge: 1776 Bewertung: (95)
|
Hi, ab WinCC V6.2 kann die Textliste als dynamische Combobox verwendet werden. Evtl die Microsoft Combobox verwenden, habe ich aber noch nicht gemacht |
15.10.2007 15:51 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
hmmm... dann haperts wohl an der Version, bei mir ist 6.0 installiert. Die MS Combo Box isteine annehmbareMöglichkeit, ich habe hier ein gutes Tutorial gefunden: http://www.wincc.net/unter FAQ der Punkt: "Using the MS Combo Box" |
19.10.2007 07:58 | |
Beiträge: 97 Bewertung: (2) |
Hallo Angler, ich mache das mit der MS ComboBox wie angehangen. es funktioniert. houseman DateianhangBspCmbBox.zip (78 Downloads) |
Folgen Sie uns auf