20.05.2015 17:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.01.2025 Beiträge: 34497 Bewertung: (4306) |
Habe jetzt mal ein Programm erstellt, in welchem ich die Kurve in 3 Teilstücke zerlege und vom Anfangspunkt bis zum Endpunkt ein Gerade lege. Bereich 1: -0,60 bar bis 0,00 bar Bereich 2: 0,00 bar bis 1,00 bar Bereich 3: 1,00 bar bis 1,50 bar. In diesen Teilstücken berechne ich die Temperatur entsprechend. Die errechneten Werte sind natürlich nicht genau. Kommt der Druck außerhalb des Bereichs von -0,6 bis 1,5 bar, werden 0,0 °C angezeigt. Vielleicht kann der Themenstarter damit etwas anfangen. DateianhangDruck_Temperaturanzeige.zip (100 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 20.05.2015 17:54:34 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf