11.09.2021 20:50 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo ixo65, ich habe das selbe Problem, aber einen anderen Lösungsansatz, bei dem ich als absolutes Greenhorn mit der Logo nicht mehr weiter komme. Mein Ansatz basiert darauf, das Heizelement(1x2kW) eines relativ kleinen Boilers(125 Liter) über einen Thyristorsteller mit 0-10V Eingang mit dem anfallenden Überschuss zu füttern. Den Istwert liefert ein ABB Energiezähler, der über Modbus die Daten an meinen IOBroker liefert. Von dort aus beschreibe ich einen Analogmerker der Logo. Meine Hoffnung war, dort mittels eines PI-Reglers das für den Tyristorsteller erforderliche Signal generieren zu können. Dies gelingt mir leider nicht.Ich scheitere an der Konfiguration des Reglers. Wenn er etwas tat, sah das so aus. Für einen Fingerzeig oder etwas für diesen Zweck verwendbares wäre ich dankbar. Dank im Voraus und ein schönes WE Ralf ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Radi01 am: 09/11/2021 20:59:11Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/13/2021 09:22:17Neue Überschrift nach Splitten |
|
11.09.2021 20:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 33368 Bewertung:
|
Dann zeige uns doch mal dein Programm bzw. deine Ansätze. |
11.09.2021 21:04 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Das "Programm". Wie gesagt, ich habe eigentlich keine Kentnisse der Logo. Das letzte Mal hatte ich vor 20Jahren mit S5 Steuerungen zu tun. |
11.09.2021 21:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 33368 Bewertung:
|
Wenn du dir die Sollwertsprünge anschaust, was soll der Regler denn machen? |
Folgen Sie uns auf