17.06.2023 15:54 | |
Beigetreten: 31.08.2019 Letzter Bes: 19.06.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo, ich möchte am Logodisplay mir den Wasserdurchfluss anzeigen lassen. Wasseruhr mit Impulsausgang an I3 verbunden (1 Impuls/ Liter) Aktuell gelöst über einen Schwellwertschalter, der einen Zeitraum von 12 Sekunden überwacht und anschließend wird über die arithmetische Anweisung mit 300 multipliziert. Was mich stört ist, dass die Anzeige sich nur alle 12 Sekunden aktualisiert und hier fehlt mir der Lösungsansatz. Den Zeitraum kann ich nicht verkürzen, da ich bei geringem Durchfluss mal 0,1Hz anliegen habe. Hat jemand einen Lösungsvorschlag? DateianhangImpulszähler .zip (111 Downloads) |
17.06.2023 16:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.11.2024 Beiträge: 34147 Bewertung: (4254)
|
Ich hatte eher an so etwas gedacht. Dort ist doch angegeben, welche Wertigkeit ein Impuls hat. |
17.06.2023 16:22 | |
Beigetreten: 31.08.2019 Letzter Bes: 19.06.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
zwischen 300 - 9000 l/h Also zwischen 0,08 bis 2,5Hz |
17.06.2023 16:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.11.2024 Beiträge: 34147 Bewertung: (4254)
|
Also zwischen 5 und 150 Liter pro Minute und damit zwischen 5 und 150 Impulsen pro Minute. |
17.06.2023 16:27 | |
Beigetreten: 31.08.2019 Letzter Bes: 19.06.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
korrekt |
17.06.2023 16:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.11.2024 Beiträge: 34147 Bewertung: (4254)
|
Schau mal, ob dir dies zu sagt. Ich hatte mal so etwas für das internationale Forum erstellt. Die Umrechnung in Liter pro Minute erfolgt über die Messung der Zeitspanne zwischen 2 Impulsen. DateianhangCalculation_flow_rate_(0BA8.Standard).zip (159 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
18.06.2023 08:37 | |
Beigetreten: 31.08.2019 Letzter Bes: 19.06.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Perfekt, vielen Dank! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf