03.08.2023 05:40 | |
Beigetreten: 09.06.2021 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 76 Bewertung:
|
Guten Morgen, ich müsste das Thema nocheinmal aufgreifen, da ich auch vor dem Problem stehe, dass die Anzeige massiv abweicht. Erster Versuch war den Durchsfluß auf l/msec herunterzurechnen dann mit dem 10Hz Taktmerker und einer addition die Menge im 10Hz abstand auzusummieren. Dabei bekomme ich eine Abweichung von rund 14% (Leider nicht linear, sonst könnte ich einfach die 14% rein nehmen, in der ersten minute 13,8% bei 10min 14,3%) Zweiter Versuch war dann nach Suche hier im Forum, dieser BEitrag mit dem Verweis auf den Totalizer. Diesen Installiert, der Baustein hat aber eine noch größere Abweichung. Wenn ich den Durchfluß nicht ändere diesen auf l/min lasse und das Intervall genau 1minute gehen lasse, dann passt es :-) ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/03/2023 08:50:22Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.11.2023 13:56 | |
Beigetreten: 12.12.2014 Letzter Bes: 04.09.2024 Beiträge: 54 Bewertung:
|
die CPU-Taktmerker sind auch im festen Intervall ... Wieso soll das ungenauer als Weckalarme sein? |
02.11.2023 12:41 | |
Beigetreten: 09.06.2021 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 76 Bewertung:
|
Vielen Dank für den Hinweis. Das werde ich mal testen |
Folgen Sie uns auf