12.06.2022 13:07 | |
Beigetreten: 29.12.2021 Letzter Bes: 20.06.2023 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Es geht um zwei Analogsignale. Druck und Temperatur. |
12.06.2022 17:36 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 1359 Bewertung:
|
anbei ein Excel Sheet ... bitte testen mit verschiedenen Drücken
DateianhangSpunddruck-Bier.zip (225 Downloads) |
12.06.2022 18:33 | |
Beigetreten: 29.12.2021 Letzter Bes: 20.06.2023 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Habe die Excel Tabelle getestet .Die Werte errechneten Werte passen. Ich habe die Spalte Temperatur von 0-20°C geändert. DateianhangSpunddruck-Bier.xlsx (185 Downloads) |
12.06.2022 20:49 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 1359 Bewertung:
|
nun in meine 10Punkt Linearisierungstabelle eingefügt.... muss aber noch überprüft werden Vorweg: Kurve hat nur eine recht geringe Krümmung sodass 10Punkt ausreichend ist. Zeile 93 ... Gesamtberechnung mit LOGO Temp 0,1° Auflösung dh 20,0° C ist 200 Logo Druck 1 bar = 1000 Logo 10bar 10000 ... also u.U. mit 10 Multiplizieren DateianhangLogo-Linearisierung-zehnPunkt-2022-06-12-Universal.xlsx (191 Downloads) |
12.06.2022 21:27 | |
Beigetreten: 29.12.2021 Letzter Bes: 20.06.2023 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Tabelle sieht gut aus. Wie bekomme ich das in die Logo umgesetzt, bin gerade etwas platt ;) |
12.06.2022 23:33 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 1359 Bewertung:
|
Verstärkungseinträge noch vervollständigen ...DateianhangLogo-Linearisierung-MUX-2022-06-12-v1.zip (190 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 06/12/2022 23:34:24 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf