01.04.2020 09:14 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 1983 Bewertung: (278) |
Hallo WienerBlut, erst einmal willkommen im Forum. zu 1. Datenwörter werden an sich nicht definiert. Danach greifst Du symbolisch auf dass Datenwort zu und vergleichst dies mit dem Eingangswort. zu 2. Der Fehler meint, dass Du Deinen Vergleicher nicht die zu vergleichende Datentype vorgibst (im Vergleicher unter der Bezeichnung "==". Im Anhang findest Du die Beispiele. Grüße DateianhangVergleich.pdf (102 Downloads) |
11.04.2020 14:41 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 1983 Bewertung: (278) |
Halo WienerBlut, Die Werte haben etwas mit Integer zu tun. Die Analogwertdarstellung bei der S5 ist allerdings etwas anders. Deswegen musst Du alle Festpunktzahlen durch 8 dividieren. In dem Link Handbuch S5-100U findest Du im Kapitel 11.4 (S. 284) die Darstellung der Analogwerte. Ich habe Deine Werte einmal in Excel in ein Diagramm eingetragen und der Werteverlauf Deiner Drücke ist annähernd linear. Ich hoffe das hilft Die erst einmal weiter beim Verständnis der Analogwerte der S5-100U. Grüße |
Folgen Sie uns auf