29.04.2021 13:21 | |
Beigetreten: 22.06.2017 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 411 Bewertung:
|
Hallo Phillip, mir ist nicht ganz bewusst, was du vor hast. Dennoch kann ich dir sagen, dass diese Skripts nicht funktionieren werden. Versuche mal mit folgendem Anwendungsbeispiel etwas zu arbeiten: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109758536 Die Code Snippets sind auch häufig hilfreich, vor allem wenn man die Syntax nicht kennt, wie Variablen gelesen/geschrieben werden. Hier fehlt z.B. das .Read() bei dir. Das Write würde zwar so funktionieren, aber dein Value wurde ja noch nicht definiert. Falls dir das noch nicht hilft, solltest du deine Aufgabenstellung etwas deutlicher formulieren, damit man hier helfen kann. Liebe Grüße ZickZackTIA |
07.05.2021 08:41 | |
Beigetreten: 17.10.2019 Letzter Bes: 15.03.2023 Beiträge: 93 Bewertung:
|
Hat super geklappt, vielen Dank! |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf