23.02.2012 07:47 | |
Beigetreten: 16.04.2008 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo Roland, ich habe mal ein paar Infos angehängt. Das besagte Control war in einem WinCC-Bild drin, das ich mal von Siemens bekommen habe. Jetzt bräuchte ich in dem gleichen Bild noch ein Dropdown- Menü, in dem ich aber mit VB-Script arbeite. Das Kombinationsfeld in WinCC schaut zwar ähnlich aus, aber nicht genau gleich. Viele Grüße F4F DateianhangInfo.zip (89 Downloads) |
23.02.2012 14:50 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung:
|
Hallo F4F, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Wenn man in WinCC das ActiveX Control "Siemens STEP 7 S7DropDown" einfügt, heißt das in der Objektpalette immer noch so. Fügt man aber das Controlins Bild ein und öffnet mandie Objekteigenschaften, so heißt es "S7FlatDropDown" Wen man in WCF das ActiveX Control "Siemens STEP 7 S7DropDown" einfügt, so erscheint schon in der Werkzeugleiste der Name "S7FlatDropDown". Bei der Controlauswahl in WCF (Dateianhang)wird auch der Pfad angegeben, letztlich steckt also die DLL "s7actldx.dll" dahinter, wird also mit STEP 7 installiert. Wenn man nun nach der DLL sucht, findet sich dieser FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28921535 Ich hoffe das hilft dir weiter, eine Objektreferenz habe ich nicht gefunden. Über einen ActiveX Container, z.B. beim Einfügen des Controls in Excel, sollte das aber auch gehen. Wenn man dort in VBA den Objektnamen gefolgt von einem Punkt eingibt, z.B. "ComboBox_1.", erscheint ein Pop-Up Menü, welches die Eigenschften und Methoden des Controls auflistet. DateianhangBild1.zip (82 Downloads) |
mfG / Best regards |
|
Folgen Sie uns auf