30.09.2022 05:40 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 3096 Bewertung: (483) |
Hallo Alex.P, im Artikel "How to use dynamic variable names in JavaScript ?" bei GeeksforGeeks wird eine Lösung mit eval() vorgeschlagen. Allerdings wird vor der Verwendung dieser Funktion aus Sicherheitsgründen allgemein gewarnt. Ob sich die zweite dort vorgeschlagene Lösung umsetzen lässt, kann ich nicht sagen. Ich denke, wenn, dann nicht direkt. Basierend auf dem Beispiel würde ich es einmal mit
versuchen. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf