12.09.2013 16:52 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
vielen Dank für diesen Hinweis. |
13.09.2013 12:32 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Bitte mich mit Beispielen überschütten, oder gleich ein fertiges Programm liefern. Einen Gruß. |
14.09.2013 16:39 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hallo multiwatt, schau Dir mal diesen Beitrag an, besonders den Beitrag von Minimax vom 14.09.2013, 16:25 Uhr, auf Seite 8. /tf/WW/de/Posts/87419 |
14.09.2013 23:01 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Multiwatt, nun der Beitrag enthält einige Lösungsansätze u. a. von mir, die zeigen wie S0-Sensorsignale ausgewertet werden sollten / können (im Forum sind diverse Anwendungen dieses Schaltungskonzeptes von mir ausführlich dargestellt). Zu beachten ist noch was minimax in o. g. Beitrag gestern bemerkt hat und der Umstand, dass dein Zähler mit 4 S=-Ausgängen diese offensichtlich konfigurieren kann. Welche daten und die Anzahl sind nun aber abhängig von deinen AuswerteWünschen und den Funktionen die die LOGO! realisieren soll... Im Hinblick auch die Verbesserung des Eigenverbrauches sind ggf. auch meine Lösungsvorschläge in folgenden Beiträgen von Interesse: PV-Eigenverbrauchssteuerung(Meine Lösung wurde vom Anfragenden bis heute nicht runtergeladen!???) Verbesserung der Eigenstromnutzung in PV-Anlagen mit Überschusseinspeisung (durch thermische Speicherung)
Um dir nun spezifisch bei der Lösung deiner Aufgabenstellung helfen zu können benötigen wir von dir zunächst mal deine Hardware-Verschaltung und eine Beschreibung von IST- und SOLL-Funktionen mit Details und die Datenblätter aller Geräter, von denen Informationen zur LOGO! fließen (sollen) und von denen, die die LOGO! Steiern soll... Du solltest auch deine Vorstellungeneiner Optimierung darstellen - was dann mit einer LOGO! geht und wie wird sich dann herausstellen.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
16.09.2013 09:12 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo Betel, vielen Dank für Deinen Beitrag. Ich versuche nun Deine Schaltung " DEMO_Ausgleich_der_Betriebszeit_von_drei_Verbrauchern_V01 (0BA5)" zu verstehen, was ja genau zum Thema beiträgt. Das übt. Danach werde ich mich mit Deinem Schreiben an mich auseinandersetzen. Ich denke, wir sollten außerhalb des Forums in Kontakt treten. Zu den Eingängen: 1. Freigabe Heizstab: ist klar 2. I1-I3: wie kann ich diese Eingänge laut PV-Leistung (Lieferung) mit einbeziehen? Die Hotline von Siemens hat mir eine 12/24 V Logo empfohlen. Da ich die Ausgänge mit 230 V AC beschalten möchte, kommt eine 12/24 V RC Logo zum Einsatz. Ob ich dann noch ein Zusatzmodul benötige, wird sich herausstellen. Den Zähler kann ich mir beim Hersteller vorerst kostenlos ausleihen (siehe Anhang Datenblatt). Der Zähler wird direkt mit I3 bis I6 (schnelle Eingänge) der Logo verbunden. Wenn diese Logo 12/24 V RC geeignet ist, bestelle ich diese. Was bedeuten diese Bezeichnungen 0BA6, 0BA7? Später kann ich Deine Schaltung mit Zähler in der Praxis testen und erweitern. Gruß Dateianhang3-Phasen Energiezähler Datenblatt.pdf (121 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: multiwatt am: 16.09.2013 13:05Zuletzt bearbeitet von: multiwatt am: 16.09.2013 13:02Zuletzt bearbeitet von: multiwatt am: 16.09.2013 11:38Zuletzt bearbeitet von: multiwatt am: 16.09.2013 10:48 |
|
Folgen Sie uns auf