22.10.2016 14:37 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo Forum, ich habe nun alle Bauteile erhalten und beschäftige mich gerade mit dem Programm.
Ich hänge gerade daran, dass ich meine Soll-Temperatur über die Cursor-Tasten der Logo verändern will. Ich weiß allerdings nicht so recht, wie man das realisiert. Zudem weiß ich auch nicht genau, welche Werte ich in den einzelnen Bausteine eingeben muss. Benötige ich für die Verlängerung der Kabel an den Sensoren Lüsterklemmen, oder wie mache ich das? Danke DateianhangT-Regelung.zip (78 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: nigge94 am: 22.10.2016 14:39:14Anhang ergänzt Zuletzt bearbeitet von: nigge94 am: 22.10.2016 14:40:27 |
|
22.10.2016 15:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Hier mal mein Vorschlag. Du hast zwei Werte, welche du über das Display verändern kannst, den Sollwert (Auschaltpunkt) und dem Hsyteresewert (Ausschaltwert-Hysterese=Einschaltwert). Beispiel: Sollwert 25,0 °C, Hystese 2,0 °C. Liegt die Temperatur unter 23,0 °C, wird der Tauchsieder eingeschaltet. Steigt die Temperatur über 25 °C, wird der Tauchsieder ausgeschaltet. Als Analogeingang habe ich AI3 gewählt, da auf dem Basismodul in der Defaulteinstellung 2 Analogeingänge aktiviert sind, nämlich AI1 (I7) und AI2 (I8). Jetzt kann man noch eine Überwachung des PTs nachrüsten, falls es zu einen Drahtbruch oder Kurzschluss des PTs kommt. Wenn du dies möchtest, mache ich es dir. DateianhangTemperaturregelung_V2.zip (93 Downloads) |
Folgen Sie uns auf