16.11.2017 14:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Im Anhang mal ein einfaches Beispiel, wie du Zeitwerte über das Display ändern kannst. Es sind 3 Zeiten im Beispiel. Die Anleitung zum Ändern ist als Kommentar im Programm hinterlegt. DateianhangZeit_über_Display_aendern_FS04.zip (70 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.11.2017 04:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Ja, so eine Plausibilitätsprüfung ist möglich. Allerdings kannst du dann nicht mehr direkt in den Zeitwert schreiben. Man kann dann den Wert nicht akzeptieren und nicht weiter verknüpfen. DateianhangPlausi_(0BA8.Standard).zip (45 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.11.2017 10:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Für deinen Fall benötigst du keine Typumwandlung. Du musst den Eingabewert nur referenzieren, siehe Anhang. Beim Timer musst du nur darauf achten, dass du die richtige Zeitbasis auswählst.
DateianhangPlausi_V2.zip (40 Downloads) |
Folgen Sie uns auf