02.10.2021 22:20 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung:
|
Ein einfaches Menu nur durch Nutzung der Cursortasten in der Logo kann man wie folgt realisieren: Dabei besteht das Menu aus einem Grundbild und mehreren Menubildern. Das Grundbild hat die höchste Priorität der Menubilder. Fehlermeldungen und andere themporären Anzeigen müssen aber höherliegen damit sie Vorrang vor dem Menu haben. Alle Menubilder sind aktiv und die Einstellung "Meldung quittieren" müssen gesetzt sein. Das hat den Effekt das man nun mit den Cusortasten im Menu hoch- und runterblätten kann. Mit der "Enter- / Ok-Taste" gelangt man direkt zum Grundbild zurück. Zusätzlich hält sich der Programmaufwand für ein Menu in Grenzen. Ein Hacken hat die Sache aber! Da alle Menubilder aktiv sind und sich eigendlich nur verdecken, können die Funktionstasten nicht mit den einzelnen Meldetexten verknüpft werden. Sie sind nur noch global einsetzbar. Wer darauf nicht angewiesen ist hat auf diese Weise aber schnell ein Menu programmiert. Viel Spass beim Programmieren Ella_68 DateianhangEnter - Taster.zip (186 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf