Industry Online Support
Technical Forum
05.04.2008 19:13 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412) |
Hallo decki, ich würde gern mal wissen, ist der AS-i Master schon da und damit der Slave im Mastersystem? Viele Grüße J_Bell |
07.04.2008 14:29 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412) |
Hallo decki, jetzt bin ich total durch den Wind.... warum verwendet Ihr den V-Bereich in der S7-200. Die AS-i Slaves liegen doch im Analogen Block der Ein / Ausgänge. Wenn ich im Kapitel 3 des Handbuches CP 243-2 AS-Interface Master nachlese wird dass ganz klar... finde ich. Darum auch meine Frage wo den der Speicherbereich des CPs im E/A Bereich liegt. Es muß natürlich auch auf die Randbedingungen geachtet werden im Programm. Viele Grüße J_Bell |
07.04.2008 16:18 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Danke erstmal ! Ich schau mir das dann nochmal an. |
Folgen Sie uns auf