23.03.2016 08:38 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, schau dir mal das Beispiel an. Im ersten Teil wird per LOGO! Programm entweder der digitale oder der analoge Teil im Programm weiterverarbeitet. Umschaltung mit I1. Im zweiten Teil wird beides direkt im Programm verarbeitet. Achtung: In der Simulation ist das unterschidlich als in LOGO!. In beiden Fällen werden im LOGO! immer beide AI1= I7 und AI2=I8 erkannt. In der Simulation aber getrennt. Hoffe das hilft dir DateianhangAI1_I7_Umschaltung.zip (65 Downloads) |
23.03.2016 20:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.07.2024 Beiträge: 33423 Bewertung: (4148) |
Helmut_13 hat als Hardwaretyp eine 0BA8 eingestellt. Ich habe dir jetzt eine 0BA6 eingestellt. DateianhangAI1_I7_Umschaltung_0BA6.zip (36 Downloads) |
Folgen Sie uns auf