01.11.2018 20:20 | |
Beiträge: 83 Bewertung:
|
Hallo lang ist es her aber ich denke das Passt hier noch bei.... Ich möchte gerne eine 3.Anbietersoftware Integrieren. Die NI´s werden dann über den LOW Baustein zurück gesetzt um in der App über den Befehl "1" geschaltet werden zu können... Kommen wir zur Neuen Software: Dies ist zwar Ok, aber das bindet mich an die Software... Hoffe es ist verständlich beschrieben... ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: svendc am: 01.11.2018 20:44:17Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02.11.2018 16:58:34Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.11.2018 20:46 | |
Beiträge: 83 Bewertung:
|
Sry dafür Habs gelsöcht Anbei als zip Dateianhangtest_logo_fremdanbieter.zip (29 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
01.11.2018 21:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Schau mal, ob dies deinen Wünschen entspricht.
Dateianhangtest_logo_fremdanbieter_V2.zip (24 Downloads) |
02.11.2018 11:38 | |
Beiträge: 83 Bewertung:
|
Danke, werde das mal testen Funktioniert das auch in der Simulation oder kann ich das ebenfalls nur real testen? |
Folgen Sie uns auf