03.04.2013 17:24 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Vielleicht so wie in meinem Beispiel? Die Impulse der Maschine zählen den V/R B001 hoch. Dieser Wert wird dem V/R B003 als Aus und Einschaltgrenze vorgegeben. Nach einem Reset löst der erste Maschinenimpuls eine Einschaltverzögerung aus, die deiner wartezeit entspricht. Ein Impulsgeber liefert dann solange Impulse, bis der Wert von B001 erreicht ist. Die Impulsdauer und Pausenlänge kann dabei an den Masschinentakt angepasst werden. Erstellt mit V7 der Logosoft! DateianhangImpulsverzögerung.zip (66 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.04.2013 18:15 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Bei Plan B wird beim ersten Stanztakt die Zeit zwischen zwei Stanzhüben ermittelt. Das erfolgt über die Stopuhr. Der Wert der gestopt wird sind 1/100 Sekunden. von den werden 10 abgezogen und der wert wird dem taktgeber zugeführt. Dieser hat eine Impulsbreite von 1/10 s und als Pausenzeit die errechnete Restzeit, so das zwischen zwei Impulsen wieder die gestopte Taktzeit entsteht. Somit werden dann die Teile im gleichen Takt wie der Stanztakt gezählt, aber die Zählung ist um die Einschaltverzögerung verschoben. Im Block B010 muß noch mit 10 multipliziert werden! DateianhangImpulsverzögerung mit Zeitberechnung.zip (61 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 03.04.2013 18:22 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.04.2013 18:59 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Aller guten Dinge sind drei! Ich habe noch ein paar kleine Buggs gefunden und noch ein anderes Konzept gewählt. Ich stoppe jetzt immer noch die Zeit, führe diese aber multipliziert mit 10 einem PWM-Baustein zu, um nicht erst Takt und Pausenzeit zu ermitteln. Gleichzeitig gebe ich den Stopuhrwert als Analogwert an den PWM-Baustein, nur um überhaupt dort einen Wert zu haben. Sonst entsteht kein Tastverhältnis. Die zweite Stopuhr ist nur zum Test ob die gleiche Impulszeit am Ausgang herauskommt. Ich hoffe die Schaltung ist noch verständlich! Das Abschließen der Bausteine durch offene Klemmen habe ich mir hier gespart, da die Schaltung ja in ein Programm eingebunden wird. "do it you self" ist hier angesagt! DateianhangImpulsverzögerung mit Zeitberechnung Plan B.zip (64 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 03.04.2013 19:07 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf