28.04.2022 07:05 | |
Beigetreten: 05.03.2021 Letzter Bes: 13.01.2024 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich versuche Tauchsieder (3x1kW) in Abhängigkeit einer Einspeiseleistung zu schalten. Eine ähnlich der unten angehängten Schaltung läuft bereits auf einer anderen Logo und funktioniert ganz gut. Leider habe ich bei diesem Programm folgendes Problem: - Einspeisung wird gemessen (relativ genau bei vergleich direkt am Stromzähler) - 1. Stufe Heizstab schaltet zu - Einspeisung läuft ca. 1kW zurück, passt - 2. Stufe Heizstab schaltet zu - Einspeisung bleibt gleich laut Logo (der Stromzähler zählt aber 1kW weniger) - 3. Stufe Heizstab schaltet zu - Einspeisung bleibt gleich laut Logo (der Stromzähler läuft nun in Bezug und zeigt dies auch an) Die Zuschaltung der ersten Stufe wird jedes mal erkannt. Ab der zweiten Stufe wird einfach durchgeschaltet und der Zähler bleibt annähernd gleich. Wenn keine Stufe geschaltet wird ist die Anzeige der Messung immer relativ genau. Evtl. hat jemand eine Idee was ich ändern könnte um das Problem zu beheben 3x 1kW Tauchsieder über Schütz geschaltet Logo 24CE S0 Zähler mit 1000 Pulsen/kwh Gruß Hannes Dateianhang27A.zip (226 Downloads) |
29.04.2022 08:43 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 1345 Bewertung:
|
... oder andere Methode .... |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf