21.06.2015 20:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33745 Bewertung: (4189) |
Im Anhang eine mögliche Lösung. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.06.2015 22:50 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Fruher schalten geht nicht, das ist im zeit reisen und das ist nicht erlaubt von Einstein. Sie kunte 2 zeitfunctionen hinten einander setzen. Die zeit von die 2e timer machen sie mit ein anlog arethmetic und verwisfunctionen. So machen sie das eine ausgang 30% SPATER schaltet. Im anhang ein beispiel nur im Niederlandisch.... Dateianhanglater1.zip (52 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Toeternietoe am: 21.06.2015 23:09:25Anhang gemacht |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
21.06.2015 23:40 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
70% von einem positiven Wert ist immer noch positiv, so dass wir Einstein hier wohl nicht brauchen. Das Problem lässt sich Resourcen schonend sogar mit einem Timer aufbauen, siehe Anhang. DateianhangEinstellwerte.zip (73 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf