03.01.2016 19:18 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
N'abend und frohes neues Jahr. Puuhh, da hast aber einen recht alten Beitrag von mir ausgegraben. Seit dem ist die Anlage mehrfach ge- und verändert worden. Aber das Grundprinzip (Schema im ersten Beitrag) hat sich so nicht geändert. Mittlerweile ist ein anderer Kaminofen montiert (Hark 88WW), weil ich mit der Wasserleistung nicht so ganz zufrieden war. In dem Rahmen habe ich eine Wasseruhr mit Impulsausgang eingebaut, weil ich gerne mal die abgegebene Wärmemenge des Ofen's ermitteln/wissen wollte. Ob ich dies so richtig in der Logo umgesetzt habe...........?! Dann zwei andere Pumpen von Wilo, bessere Motorventile (aus'm Solarbereich), 3-Wegemischventil für Rücklaufanhebung Ofen. Aktuell ist eine 0BA8 und seit kurzem noch ein zweites KTP400 Comfort in die Steuerung integriert. Eines ist im WoZi neben dem Ofen, das andere Display habe ich in der Schaltkasten-Tür. Die Temperaturen kommen fast alle über einen analogen Multiplexer von Rinck. Sonst sind paar "Experimente" im Programm, Differenzdruck, Bildnummer vom HMI... Anbei das Programm, aktuelle Bilder der Anlage kann ich ja mal nachreichen. DateianhangHeizung-LOGO.zip (173 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf