Industry Online Support
Technical Forum
06.10.2008 09:49 | |
Beigetreten: 24.04.2006 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8735 Bewertung:
|
Hallo Kellerkind, Vielleicht hilft diesem faq: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/2615830 M.f.g. Wizard |
06.10.2008 09:54 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Danke wizard, aber den Artikel hatte ich schon gelesen. Ich werde nur nicht schlau aus diesem Offset. |
06.10.2008 09:59 | |
Beigetreten: 27.09.2006 Letzter Bes: 04.09.2024 Beiträge: 12282 Bewertung:
|
Allo Kellerkind; Hier finden Sie Anweisungen fur das Setup das EM 277 als DP-slave mit ein S7-300/400 master. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23922280 DerOffset ist die Position der Daten in der CPU S7-200, in der Ihr Programm die Profibus Austäusche liest und schreibt. Schuss, Any user needing step-by-step instructions on setting up a EM 277 as a DP-slave to a S&-300/400 master can use the same link as above, replacing the /de/ section by /en/ (for the English version. Regards, Daniel Chartier |
Folgen Sie uns auf