18.10.2007 11:51 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
ist schon mal jemand an die grenzen gestossen? => max. anzahl mit EMC geregelter achsen wir werden demnächst eine anlage mit ca. 50 achsen bauen. bis dato hatten wir max. 10 achsen in einem system, welche mit EMC geregelt wurden. ich weiß, daß es auch von hardware (schnelligkeit der cpu, u.ä.) abhängt. aber da sind wir gut dabei (WIN LC RTX). mich interessiert, ob es irgend eine grenze gibt, wo die lagereglersoftware an sich streiken könnte... |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
30.05.2008 12:22 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
danke für die infos. da hast du recht. ich denke mal da gibt es auch zu viele unbekannte, als das man genaueres sagen kann. ich hatte gehofft, daß hier schon mal jemand solche größenordnungen am laufen hat. unser takt ist bei 30ms, damit lief es bis dato immer problemlos. momentan haben wir allerdings maximal 12 EMC-Achsen am laufen. ich werde es rausfinden, im juni/juli werd ich die IB machen... viel grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
04.08.2008 10:18 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
so, hab die erste IB hinter mir. zur allgemeinen info. die momentan 49 achsen laufen problemlos. wir haben eine WinLC RTX und die zykluszeiten bewegen sich zwischen 22-27ms also alles in butter. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
01.09.2008 21:02 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
ja, alle aktiv und in lageregelung. max. 30 achsen gleichzeitig positioniert. geber haben eine auflösung von 12/12 bit (AWG). die cpu kann ich dir aus dem hut gar nicht sagen... viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
04.12.2008 09:47 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
so hier noch nen abschliessende info zu diesem thema. die anlage ist nun fertig und schippert auf dem pazifik (theatrium auf dem kreuzfahrtschiff celebrity solstice). es sind 54 achsen mit easy motion control in betrieb genommen. u.a. ein vorhang, welcher aus 18 einzelnen antrieben besteht. auch wenn es im easy motion keine synchronfahrten gibt, fahren die achsen quasie synchron. die abweichungen der einzelnen achsen bewegen sich im millimeterbereich (max. 1-2cm). man könnte synchronfahrten noch programmieren (anwenderprogramm). dies ist für uns allerdings nicht von nöten. es gibt keine bekannten probleme, was die lageregelung angeht. EMC ist eine sehr gute lageregelung und kann wirklich viel! leider wird sie von SIEMENS nicht weiterentwickelt, aber mit dem jetzigen stand V2.0 R2.0.0.11 hat man schon eine richtig gute software am start. nur in sachen rundachse (drehscheibe) ist das system noch etwas holzböckig (nicht die funktionalität, sondern im bereich parametrierung). viele grüße gochtel |
Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 04.12.2008 09:48...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf