13.02.2023 13:32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Das Thema Energiesparen hat für viele Unternehmen an Bedeutung gewonnen. Dabei spielen nicht nur die steigenden Strom- und Gaspreise eine Rolle, sondern auch der Nachhaltigkeitsgedanke. Der erste Schritt zum Energiesparen ist immer, Transparenz über den aktuellen Verbrauch zu schaffen. Anschließend können die größten Einsparpotenziale identifiziert und priorisiert angegangen werden. Im Folgenden möchten wir Möglichkeiten der Energieerfassung aufzeigen und uns dabei auf die Erfassung der elektrischen Energie konzentrieren.
Die linke Variante basiert auf dem Einsatz von Stromwandlern. Zusätzlich wird die Spannung erfasst. Die zweite Variante eignet sich besonders für den Einsatz in bestehenden Anlagen, da hier anstelle von Stromwandlern Rogowski-Spulen zur Erfassung der Ströme eingesetzt werden. Beide Varianten haben gemeinsam, dass neben den offensichtlichen Strom- und Spannungswerten auch Daten wie Leistungsfaktor, Phasenwinkel oder elektrische Energie erfasst werden können. Die Stromwandler werden in beiden Fällen an ein Energy Meter für die ET200SP angeschlossen. In einer ET200SP Station können mehrere Energy Meter parallel betrieben und auch weitere digitale und analoge Ein- und Ausgänge angeschlossen werden. Zur Auswertung und Anzeige der Daten kann die Energy Suite verwendet werden. Diese erzeugt das notwendige PLC-Programm und bietet fertige Bildobjekte zur Verwendung in WinCC Systemen. Das folgende Beispiel zeigt eine mögliche Konfiguration für neun Messstellen an drei verschiedenen Standorten mit Stromwandlern, einer S7-1500 und der Energy Suite zur Erfassung und Archivierung der Daten auf der Speicherkarte.
Für die Verwendung der Energy Suite gibt es ein „Getting Started“, welches die ersten Schritte erläutert. Die Anzeige der Daten kann entweder in ein bestehendes WinCC System wie WinCC Comfort, WinCC Advanced, WinCC Professional oder WinCC V7 integriert werden. SIMATIC Energy Suite - Darstellungsbeispiel der Energiedatenfiles Weitere Informationen zur Energy Suite sind auf der Übersichtsseite zu finden: Bezüglich der Energy Meter ist im folgenden Beitrag eine Linksammlung und Erklärung zu den Unterschieden zu finden: Neben den ET200SP Energy Metern gibt es noch weitere Geräte aus dem Siemens Portfolio die in diesem Kontext genutzt werden können. (z.B.SENTRON Messgeräte 7KM PAC) Dazu der folgende Beitrag: Indirekt können auch nicht unterstützte Geräte angebunden werden. Hier die Erläuterung für PROFIBUS: Hinweis: Viele Grüße |
|||||||||||||||||||||||||||
Folgen Sie uns auf