19.10.2021 16:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 33015 Bewertung: (4079)
|
Siehe Anhang. |
20.10.2021 22:32 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Die Beschreibung hättest du auch gleich rausrücken können, vorteilhafterweise auch mit dem Logo-Programm selbst im ZIP-Format. Dann sehen deine Helfer auch gleich, welche Logo du hast. Im Anhang mal eine andere Variante, die besser funktionieren könnte, musst du ausprobieren. Berechnet wird aufgrund der Geschwindigkeit und des Extrudats die Fertigungszeit für ein Stück. Das geht wesentlich genauer und du bekommst direkt einen Stückzähler. Es fehlt jetzt noch die Restlaufzeit und mir fehlt das Bett. Eventuell kommst du so schon weiter oder du willst das gar nicht in dieser Art haben. M.f.G. Scorp DateianhangExtrusion2.zip (132 Downloads) |
22.10.2021 15:59 | |
Beigetreten: 19.12.2017 Letzter Bes: 02.11.2023 Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Noch einmal vielen Dank! Deine Hilfestellung hat mir sehr gut weitergeholfen. Für alle die eine ähnliche Anwendung haben, anbei das fertige Programm! VG DateianhangExtrusion_1.zip (112 Downloads) |
22.10.2021 17:43 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Habe nicht geprüft, ob die Formel jetzt richtig umgesetzt ist, das wirst du ja gemacht haben. Du kannst aber eine arithmetische Anweisung bei der Berechnung ms/Stück einsparen, mit 1000 multiplizieren und durch 1000 wieder dividieren ist überflüssig. Ein Tipp noch, das Arbeitsblatt ist genügend groß, da kann man die Blöcke auch mit mehr Abstand und etwas systematischer anordnen. Dann lassen sich die analogen Verweise auch dauerhaft anzeigen, ohne dass sie kreuz und quer über das Blatt laufen. M.f.G. Scorp DateianhangExtrusion_2.zip (111 Downloads) |
Folgen Sie uns auf