06.09.2022 07:53 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung:
|
Ob China, Europa oder anderes, letztendlich kommt es nur auf den Breitengrad an. Natürlich, je mehr Astro-Uhren, desto geringer die Fehlermarge. Wenn Siemens das letztere jemals umsetzt, mache ich eine Flasche Sekt auf .... Gruß Ella_68 P.S.: Für alle die es selbst mal probieren möchten habe ich mal mein Testprogramm beigefügt. DateianhangAstro-Test.zip (164 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 09/06/2022 08:59:00Programm beigefügt |
|
06.09.2022 12:45 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hier mal ein Ansatz von mir. Die SA-Zeit ist in den VM gelegt und wird über den Analog Netzwerkeingang und Analogverstärker auf zwei Min/Max in Mode 3 gelegt. Zwei gegenläufige Analogkomperatoren werden auf Unterschied aus. Über den M8, einer Einschalt und einer Ausschaltverzögerung wird ein Zeitfenster für den Vergleich bei Neustart geschaffen. Der I1 simuliert eine Wochenschaltuhr mit Impulsausgabe um Mitternacht. Damit werden die zwei Min/Max um Mitternacht wieder resetet, falls die Logo dann in Betrieb ist. In der Astrouhr ist China eingestellt. Hier wäre mal ein Astronörd gefragt ob es einen Breitengrad gibt, wo die Änderung jeden Tag mindestens eine Minute beträgt. Ansonste lässt sich der Breitengrad ja auch in den VM legen und Jahreszeitlich ändern.DateianhangTagübergang.zip (195 Downloads) |
06.09.2022 16:56 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 321 Bewertung:
|
.... oder vielleicht ganz einfach so
DateianhangSpannungsrückkehr.zip (174 Downloads) |
Folgen Sie uns auf