17.01.2022 07:48 | |
Beigetreten: 03.11.2021 Letzter Bes: 11.03.2024 Beiträge: 57 Bewertung:
|
Ich habe noch eine Frage allgemein zu Pop Ups. Ich verwende die Simulation des WinCC und ich hab ein paar verschiedene Dinge ausprobiert. Das Pop Up erscheint, wenn ich unter den Eigenschaften der HMI Variable unter Wertänderung, das VB Skript verknüpfe und wenn ich das Ereignis "Zeige Pop Up" verwende. Also beides. Warum benötige ich beide Befehle? Anders funktioniert es leider nicht, mein zweiter Versuch war: ich habe alles was unter den Eigenschaften der HMI Variable unter Wertänderung stand gelöscht und das Skript direkt bei dem betreffenden Bild unter "Aufgebaut" verschalten. Das Skript wird aber nicht bearbeitet, so mein Eindruck. Es passiert nichts auch wenn die Variable logisch 1 wird. Ähnlich verhält es sich, wenn ich das Skript bei dem "Zurück Button" verlinke. Dort erhalte ich allerdings eine Warnung "Die erwartete Reihenfolge von Skripten und Funktionen kann in Runtime nicht immer sichergestellt werden. Dies kann zu unerwarteten Betriebszuständen führen. Bitte beachten Sie die Dokumentation". Bei diesem Bild befindet sich unter "Aufgebaut" ein (anderes) Skript und eine Variable. Diese wird bei "Aufgebaut" gesetzt und bei "Abgebaut" zurückgesetzt. Setze und Rücksetze Bit. Gruß Edit: ich verstehe nicht was "Wertänderung" genau bewirkt. Bei der ersten Eingabe, ohne zu speichern auf Bild 1, erscheint das Pop Up wie gewünscht auf Bild 2 (nach dem Zurück) und mit speichern verschwindet es wieder. Bei der zweiten Eingabe ohne speichern erscheint das Pop Up, wenn ich das Bild 2, wo das Pop Up erscheinen soll wieder verlasse. So ist es nicht gedacht ... Sub PopUpMsg() If SmartTags("DB_Msg") = True Then ShowPopupScreen "MsgBox", 300, 300, hmiToggle, hmiAnimationOff, hmiMedium End If End Sub TIA Portal V16, WinCC Advanced V16 ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: ManuSin21X am: 01/17/2022 07:51:55Zuletzt bearbeitet von: ManuSin21X am: 01/17/2022 07:53:48Zuletzt bearbeitet von: ManuSin21X am: 01/17/2022 10:46:29Zuletzt bearbeitet von: ManuSin21X am: 01/17/2022 11:48:55Zuletzt bearbeitet von: ManuSin21X am: 01/17/2022 11:51:06Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/17/2022 13:00:55Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: ManuSin21X am: 01/17/2022 13:07:56Zuletzt bearbeitet von: ManuSin21X am: 01/17/2022 14:36:55 |
|
Folgen Sie uns auf