11.04.2020 21:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33337 Bewertung: (4136)
|
Nein, die Anzahl der Merker und Netzwerkeingänge kann man nicht "aufbohren". Sie sind fest. |
12.04.2020 12:16 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Wenn der Tipp mal nicht in die ganz falsche Richtung geht. Wozu muss man denn 15 Digitalsignale in einem Analogsignal zusammenfassen und auf der anderen Seite wieder trennen, wenn der Zugriff von LWE schon direkt möglich ist ? Im Anhang mal ein Beispiel zur Verdeutlichung, wie es in ähnlicher Weise sicher auch schon im Forum vorhanden ist. Überträgt man jeweils 6 Bytes von jeder Logo zur Hauptlogo, können in seinem Webserver bereits 9 x 24 digitale Eingänge und 9 x 20 digitale Ausgänge abgefragt werden, mehr geht ohnehin nicht. Das Konzept lässt sich bequem auf analoge Ein-/Ausgänge sowie weitere Analogwerte erweitern und dabei ist noch kein einziger Netzwerk-Ein-/Ausgang gebraucht worden. Nochmal zur Verdeutlichung, Netzwerk-Ein-/Ausgänge braucht man NUR DANN, wenn man sie innerhalb eines anderen Logoprogrammes auch verarbeiten will, z.B. für Verknüpfungen oder Berechnungen. M.f.G. Scorp Dateianhang9Logo.zip (71 Downloads) |
Folgen Sie uns auf