14.04.2020 23:06 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
so habe mal paar Kommentare in mein Programm geschrieben, steht momentan alles noch auf Zetteln neben meinen Laptops:) steinigt mich bitte nich für manch komplizierten Programmaufbau=) höre mir gerne Verbesserungen an das LWE Programm ist momentan noch in der Testphase, wo ja dann auch die Fragen auftauchten DateianhangLogo Haus.zip (70 Downloads) |
16.04.2020 07:26 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Ich werde dich schon nicht steinigen, das machst du vielleicht selber, wenn du dein Programm ändern musst. Ich habe dein Programm weder analysiert noch geändert, nur ein Neues erstellt, in dem lediglich die möglichen Netzwerkverbindungen definiert sind. Dazu eine Exceltabelle aus Open Office Calc, die du selber erweitern musst. Die Netzwerkverbindungen sind so angelegt, dass jede Logo alle Ein-/Ausgänge der anderen Logo's direkt abfragen kann. Um das so nutzen zu können, musst du alle grünen Netzwerksignale deiner Diagramme durch lokale Zuordnungen ersetzen und danach die Zuordnung wie in meinem Programm eintragen. Eventuell kann man die Diagramme auch rüber kopieren, musst du ausprobieren. Schau dir die Zuordnungen in meinem Logo-Programm sowie die Exceltabelle an, ob du verstehst, wie das Ganze gedacht ist. Grundprinzip ist, dass die Netzwerksignale in Gruppen aufgeteilt sind, um den Überblick nicht zu verlieren. V100.0 bis V102.7 sind z.B. die max. 24 Eingänge von Logo 1, V200.0 bis V202.7 die der Logo 2 usw. In Logo 1 fragst du I1 natürlich direkt als I1 ab, in den 3 anderen Logo's ist es V100.0. Die zugeordneten Ausgänge sind nur lesend zu verwenden, bringt sonst auch keinen Sinn. Der Zusatz in der Exceltabelle NIx und NQx ist für Signale, die nicht als Ein-/Ausgang zur Verfügung stehen, z.B. Funktionsausgänge von Verknüpfungen, die musst du manuell einpflegen In LWE kannst du natürlich alle Ein-/Ausgänge entsprechend abfragen, Logo 1 wieder direkt und die anderen Logo's über die Variablenbits nach Tabelle. M.f.G. Scorp DateianhangHausnetz1.zip (76 Downloads) |
16.04.2020 23:17 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
der Eingang ist klar ja=) und das mit dem löschen über Analog ist prima, wär ich nie drauf gekommen=) |
Folgen Sie uns auf