29.07.2016 10:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.08.2024 Beiträge: 33528 Bewertung:
|
So, habe für die Programme eine UDF erstellt, die Programme entrümpelt und aufgeräumt. Teste jetzt mal damit, vielleicht ist der Fehler mit beseitigt worden. Sehr schön wäre auch, wenn du die Operanden beschriften würdest. DateianhangJalousiesteuerung_S&D_V2.zip (40 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
29.07.2016 18:02 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Das stimmt viel zu viele Netzwerkverbindungen. Habe dein Programm einmal auf gespielt. Leider ohne Veränderungen. (Sieht aber super aus vom Aufbau)
Habe jetzt ein Video angehängt vom Ausgangs verhalten. 1. Relais mit Funktion 2. Relais gestört (gemessen wurden an dem bereits getauschten EM) Dateianhangcapturedvideo.MOV (40 Downloads) |
30.07.2016 06:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.08.2024 Beiträge: 33528 Bewertung:
|
Wenn aus einem geregeltem Schaltnetzteil mit 24VDC Nennspannung (2,5A) ohne großartige Belastung nur 17,1V rauskommen, dann stimmt da doch etwas nicht. Und 2 Logos mit 3 digitalen Erweiterungsmodulen sind doch keine Last. Hinzu kommt, dass es sich bei den Logos um die 12/24VDC-Variante handelt, müssen die Relais auch bei 17,1V noch einwandfrei schalten. Laut Angabe von Siemens ist die Untergrenze 10,8V. DateianhangLOGO! 8 Soft Handbuch 0BA8 2014_06_Seite301.pdf (47 Downloads) |
Folgen Sie uns auf