04.07.2022 07:48 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 673 Bewertung:
|
Hallo PA_NDA, leider heißt diese Meldung, dass dein ES/OS-Server nicht den OS-Standbyserver sieht und das damit beim Beenden des OS Runtime auf der ES/OS-Server (sehr wahrscheinlich) deine OS-Clients nicht mehr bedienbar sind, weil diese aktuell nur einen OS-Server (den ES/OS-Server) sehen. Wenn die OS-Clients anzeigen, dass zu beiden OS-Server eine Verbindung besteht. Kannst du die OS-Runtime auf dem ES/OS-Server beenden, ohne die OS-Clients zu beeinflussen. Aber du solltest dir auf jeden Fall einmal die Synchronisation zwischen den beiden OS-Servern angucken, da sehr wahrscheinlich hier der Grund für die Meldung liegt. Wenn auch die OS-Clients anzeigen, dass nur zum ES/OS-Server eine Verbindung besteht. Ist das Problem deutlich größer. Dann musst du dir nochmal folgende Punkte deine Projektierung angucken:
Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf