Industry Online Support
Technical Forum
04.03.2008 14:37 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 1162 Bewertung: (110) |
Hallo Andy008, ich würde es mal mit einer Busaufzeichnung probieren. Da sieht man was tatsächlich an Konfiguration oder dann auch an Daten rübergeht. Kam mit diesem Tool hier eigentlich immer ganz gut zurecht: Busmonitor Amprolyzer V3.2 - Diagnosesoftware für PROFIBUS Viel Erfolg und Gruß Sabine |
05.03.2008 14:05 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411) |
Hallo, also der Standard sollte die Informationen enthalten. Für den muß man sich wohl an die PNO unter www.Profibus.com wenden. By the way, die IM 153-4 arbeitet nach dem erweiterten Diagnoseformat... und kann von älteren PN I/O Controllern nicht bedient werden. Viel Erfolg J_Bell |
05.03.2008 15:21 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Danke J_Bell Ich habe das jetzt mal an die Phoenix Hotline weitergegeben. Mal sehen, was die darüber rausfinden können. Die meinten, dass die Produkte ansich abwärtskompatibel sein solten... ... und haben die Anfrage an die Entwicklung weiter gegeben. Gibt es auch eine Beschreibung der IM153-4? Die einzige, die ich finden konnte zu den IM153 beinhaltet die -4 überhaupt nicht. |
05.03.2008 15:40 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411) |
Hallo, ich weiß nicht... ich hab nur folgende Lieferfreigabe gefunden... das ET 200 M Handbuch ist schon reichlich alt... ich fürchte bis zur Überarbeitung wird es nichts groß für die ET200M PN IO geben. Da es sich bei der ET 200 M PN IO um die erste Version diesen Typs handelt wird es wohl auch keine Version geben die da schon mal ohne ging... darum wohl auch keine Kompatibilität nach unten. In der Freigabe steht ganz eindeutig das sie nur mit ganz neuen Controllern gut geht. Viel Erfolg! J_Bell |
Folgen Sie uns auf