16.10.2008 16:25 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Mario, ich hab da mal ne Frage, wie groß ist die GSD Datei die Du für die ET200S genutzt hast? Bei COM PROFIBUS bestand mal eine Grenze, aber ich bin mir nicht sicher.... vielleicht ist sie aber kleiner als meien Erinnerung. By the way, die aktuelle version ist V 5.1 + SP 2 + HF 3 Hotfix 3 für COM PROFIBUS V5.1 Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf