12.01.2016 13:34 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Beim Einschalten der Steuerung (Spannung ein) geht die F-DI-Baugruppe in Störung und wird passiviert. Angeblich fehlt die Versorgungsspannung, kann aber nicht sein denn die ist da. Ich habe die Baugruppe bereits auf V1.05 hochgerüstet, Fehler ist aber trotzdem noch da! Auszug des Diagnosepuffers findet ihr im Anhang! Dateianhang1892 Diagnose 11012016.pdf (276 Downloads) |
12.01.2016 15:07 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung:
|
hi, die beiden letzten Diagnosepuffereinträge sind gehende Ereignisse.
Hast du die Fehler denn mal quittiert? Im Safety Handbuch sollte etwas darüber stehen. Kapitel 7: SIMATIC Industrie Software SIMATIC Safety - Projektieren und ProgrammierenGrüße, |
FCK WAR! |
|
13.01.2016 10:17 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo mopS04 Ja, das stimmt wir haben da ein gehendes Ereignis, leider lässt sich die Baugruppe aber nicht wieder eingliedern (depassivieren). Im Handbuch findet man darüber nichts, scheint ein Problem der Firmware zu sein, das letzte Update auf V1.05 schafft hier keine Abhilfe! Gruß Elektroblitz
|
Folgen Sie uns auf