30.12.2021 13:27 | |
Beigetreten: 09.04.2018 Letzter Bes: 28.02.2023 Beiträge: 71 Bewertung:
|
Hallo. Mal IP Adresse prüfen oder testweise ändern. Gruß PAC_Man |
30.12.2021 14:15 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 24.03.2023 Beiträge: 3389 Bewertung:
|
Hi, es gibt Tools mit denen der Telegrammverkehr beobachtet werden kann. Evtl. findet man hier die Ursache wieso sich die ET200SP nicht anmeldet. Es gibt z.B. Wireshark oder von Siemens den BANY zur Analyse von Profinet-Netzwerken. Gruß, Towome |
If my post was useful, please rate me - thank you! |
|
02.08.2022 15:00 | |
Beigetreten: 02.08.2022 Letzter Bes: 06.12.2022 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo! Ist das Problem gelöst? Es gibt fast diesen Fehler.
|
Folgen Sie uns auf