27.08.2020 09:34 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Danke, aber ich benötige eine EherNet/IP Baugruppe und nicht eine PROFINET Baugruppe |
31.08.2020 08:54 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hallo, einen EtherNet/IP Scanner gibt es m.W. nicht für S7. Hast Du Dir mal Gateways von Profinet Device auf EtheNet/IP Scanner angesehen, wie dieses hier z.B.: https://www.hilscher.com/de/produkte/produktgruppen/gateways/fuer-den-schaltschrank-ip20/real-time-ethernet-gateways/nt-151-re-repnseim/?&techCats=10 |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.09.2020 10:07 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1051)
|
hi zusammen, Ethernet/IP ist ein Protokoll, das in der Siemens-Welt noch nicht so richtig Fuss gefasst hat. Für vereinzelte dezentrale Geräte gibt es Ethernet/IP-Interfacemodule, wie z.B. hier: Ethernet/IP Kopfbaugruppe für ET200pro Aber für die S7-1500 bzw. ET200MP ist mir hier nichts bekannt. Was genau hast du da eigentlich vor? Willst du ein Ethernet/IP-Gerät an eine S7-1500 anbinden? Grüße, |
FCK WAR! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf