17.08.2020 14:48 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Schönen guten Tag, ich würde bitte bei unten angeführtem Problem mit der Netzwerkkommunikation Hilfe benötigen: Ich habe zwei Logos! 8.FS4_1 FW 1.82.02 ( über entsprechende Netzwerk Infrastruktur unserer hausinternen IT, miteinander verbunden. (Logo A: 10.95.19.49; 255.255.255.0; 10.95.19.254 / Logo B: 10.100.38.1; 255.255.255.248; 10.100.38.6 - Betrieb über 12V Batterie 120Ah) Auf Logo A habe ich den Webserver aktiviert und kann über eine entsprechende Oberfläche Ausgänge auf der Logo B schalten sowie Analogwerte und Zäherstände empfangen. Anfänglich hat die Kommunikation zwischen den beiden Logos einwandfrei funktioniert. Auf einmal hat sich aber die Weboberfläche von Logo A nicht mehr aufrufen (von einem Win. PC aus dem Netz 10.95.19.49) lassen, ping geht jedoch weiterhin problemlos. Nach Fehlersuche mit unserer internen IT kam diese zu dem Entschluss, dass der Fehler durch die Logo B verursacht wird, sendet permanent ins Netzwerk. Wurde dann die Logo B abgesteckt, konnte man den Webserver von Logo A wieder problemlos aufrufen. Logo B wurde auf anraten der IT durch eine neue Logo ersetzt. Im Vorfeld wurde natürlich versucht diese auf Werkseinstellung rückzusetzen, Programm neu einzuspielen etc. -> Fehler konnte nicht behoben werden. Mit dem Verbau einer neuen Logo B war dann tatsächlich der Verbindung zu Logo A und die Bedienung über deren Webserver wieder möglich. Bis vor einigen Tagen - dann trat nämlich oben beschriebenes Fehlerbild erneut wieder auf - Webserver von Logo A solange nicht erreichbar bis ich Logo B vom Netzwerk abstecke. Die IT ist der festen Überzeugung, dass der Fehler bei den Logos liegen muss. Könnt ihr mir einen einen Tipp geben, wie ich mich dem Fehler nähern kann bzw. was der Fehler eventuell sein könnte. Wie kann es sein, dass wenn ich eine neue Logo verbaue, diese wieder funktioniert jedoch das Rücksetzen auf Werkseinstellung wirkungslos ist. LG und vielen Dank im Voraus Florian Dateianhang2020-08-04 Projekt Cool Down.zip (63 Downloads) |
17.08.2020 15:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Ein Fehler dieser Art ist mir nicht bekannt. Vielleicht könnte ein Firmwareupdate helfen, schaden könnte es jedenfalls nicht. Du kannst die Firmware auf V1.82.04 updaten. Dies ist ein Sicherheitsupdate für den Webserver. Produktinformation zum Firmwareupdate für LOGO! 8 für Security Vulnerability CVE-2020-7593 Ansonsten könntest du auch noch einen Support Request starten. |
17.08.2020 17:43 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung:
|
Und von wo bis wo liegen sie ?? |
17.08.2020 17:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Das kannst du in der Online Hilfe nachlesen..... Du brauchst nur als Suchbegriff "VM" eingeben. |
Folgen Sie uns auf