28.07.2021 10:33 | |
Beigetreten: 19.02.2021 Letzter Bes: 09.03.2022 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
|
28.07.2021 10:34 | |
Beigetreten: 19.02.2021 Letzter Bes: 09.03.2022 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
|
29.07.2021 14:59 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
hi, eine Logo projektiert man mit Logo Soft comfort und nicht mit TIA. In TIA kriegst du sie nicht rein. Analogsignale sind z.B. 0..10V oder 4..20mA Also eine nicht stufig messbare Spannung oder Strom. Profinet oder TCP/IP sind Protokolle des digitalen Mediums Ethernet. ich könnte mir vorstellen dass du mit diesen analogen Werten 0..10V doer 4..20mA direkt an dem Umrichter was steuern kannst. hierzu gibt es eine Bibliothek: LOGO!-Bibliothek – Funktionen für Analogwertverarbeitung und KommunikationDas HMI musst du in TIA mit WinCC projektieren. Den Umrichter würd ich da eher raus lassen. Es gibt ja keinen IO-Controller dem man dessen GSDML vorstellen könnte. Oder zu welchem Zweck wolltest du den im TIA projektieren? Hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
02.08.2021 10:17 | |
Beigetreten: 19.02.2021 Letzter Bes: 09.03.2022 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Ich habe das Projekt bereits erfolgreich mit einer direkten übermittlung der Analogsignale zwischen LOGO und FU mit 0-10V projektiert. Es geht mir jetzt darum eine Möglichkeit zu finden die Kommunikation über eine Ethernetleitung umzusetzen um ein Analogmodul einzusparen und einen Analogeingang der LOGO für eine andere Aufgabe frei zu bekommen. |
02.08.2021 13:32 | |
Beigetreten: 19.02.2021 Letzter Bes: 09.03.2022 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Der FU kann: - EtherCAT - CANopen - PROFINET - POWERLINK - Ethernet/IP |
Folgen Sie uns auf