05.02.2024 13:12 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Gibt es Ex-i Baugruppen für AI-Signale in der ET200SP HA, bei denen man auch aktive 4-20mA Signale anschließen kann? Nein das ist nicht möglich, für aktive Signale (4-Draht) im EX Bereich gibt es nur die ET200iSP Karte 6ES7 134-7TD50-0AB0 Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf